This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:有关开关特性的数据表阐述。

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1110223/sn74lvc3g17-datasheet-clarification-on-switching-characteristics

器件型号:SN74LVC3G17

您好、客户对 SN74LVC3G17DCURG4的数据表有疑问、并在第6.6节中对开关特性有疑问。 这两行之间有何差异? 两个测试条件均请参阅图3。 一行应该参考图2吗?

 

 

https://www.ti.com/lit/gpn/sn74lvc3g17

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

    感谢您提请我们注意此问题、测试条件中的第一个条目应显示"请参阅图2"。  

    我们将此问题添加到勘误表中、以便在下一次数据表审阅中得到解决。

    此致、

    Sebastian