This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108的电压开关数据接收器

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1110204/txb0108-voltage-switching-data-rete-of-the-txb0108

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774

尊敬的 TI 团队:

我们的应用之一是传输1.8V 至2.5V 电压、并且需要支持50MHz 的 SPI CLK 频率。 根据8位计算、总数据速率将高达400Mbps。 从 TXB0108的数据表中 可以看出 、当 VCCA=1.8V 和 VCCB=2.5V 时、开关的最大数据速率为60Mbps。

我们需要确认 TXB0108是否满足我们的要求。 因此、我们想知道60Mbps 的最大数据速率是指单个位还是8位之和。 如果 TXB0108不适合我们的应用、您也可以给我们更好的建议。

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该数据速率为每个引脚。 但请注意、60Mbps = 30MHz。

    对于 SPI、应使用方向控制转换器、如 SN74AXC4T774。