This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125-Q1:引脚3 (GND)和引脚4 (Y)之间的内部二极管

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G125-Q1, SN74AHC1G04-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1110176/sn74ahct1g125-q1-internal-diode-between-pin-3-gnd-and-pin-4-y

器件型号:SN74AHCT1G125-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AHC1G04-Q1

大家好、

您能否帮助检查2个以下器件是否有任何内部钳位二极管?  

  1. SN74AHCT1G125-Q1
  2. SN74AHC1G04-Q1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有二极管。 这由绝对最大额定值中的−0.5V 限值表示。

    (几乎所有逻辑器件都具有从 GND 到 I/O 的此类二极管;这是基板为 P 型掺杂硅的结果。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengyu、

    这两种器件 都具有负输入钳位二极管以及正负输出钳位二极管。 您可以通过钳位电流上的符号来识别这一点、-仅表示负钳位二极管、+/-表示正钳位二极管和负钳位二极管。

    此致、

    Sebastian