This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:SN74LVC1G17 1.8V 触发?

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74AXC1T45, 2N7001T, SN74AUP1T50, SN74AUP1T34, TXU0101, SN74AUP1T17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1109965/sn74lvc1g17-sn74lvc1g17-1-8v-triggered

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件: SN74AXC1T452N7001TSN74AUP1T50SN74AUP1T34TXU0101SN74AUP1T17

您好的团队:

sn74lvc1g17的触发电平为1.48-1.92v。 是否可以确认1.8V 可以100%触发、

是否需要使电压达到1.92v 以确保触发 sn74lvc1g17输入。

2.当前应用程序的功能是否因未触发而受到影响,以及在何种情况下将使用该应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.8V 小于1.92V、因此不保证工作电压。

    您必须使用具有较低输入阈值的器件、如 SN74AUP1T17/SN74AUP1T50或2N7001T、SN74AUP1T34、TXU0101或 SN74AXC1T45等电平转换器。