This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:NC 引脚

Guru**** 651690 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCC3245A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1109665/sn74lvcc3245a-nc-pin

器件型号:SN74LVCC3245A

您好!

我的客户对 SN74LVCC3245A 有疑问。


引脚23 (NC) 是否未在内部连接到任何位置?

他们想知道是否可以将这个引脚23连接到 VCCB (5V)。


此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    是的 、NC 引脚与器件没有内部连接、可以连接到 VCC、而不会出现任何问题、谢谢。

    此致、

    Michael。