This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4072B:3.3V 时的灌电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4072B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1109653/cd4072b-sinking-current-at-3-3v

器件型号:CD4072B
我们的设计选择在3.3V 电源下工作的 CD4072B。  因此、我需要知道3.3V 时的灌电流、因为器件的数据表中没有显示3.3V 的参数。 提前感谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4000器件专为更高的电压而设计。 在3.3V 时、 没有保证电气特性。 灌电流 µA 比5V 时的要差得多、可能不超过20 μ A。

    您应该使用或来自 LVC 等系列的门。 如果您需要四个输入、请组合多个或门。