This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:ESD 测试中的 D 型触发器/CLK 问题

Guru**** 1207260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1109507/sn74lvc1g74-d-type-flip-flop-clk-issues-in-esd-test

器件型号:SN74LVC1G74

大家好、

 我们有一个有关 ESD 测试中 D 型触发器/CLK 问题的问题需要您的支持。

SN74LVC1G74在系统中使用、我们发现在执行 ESD 测试时/CLK 会受到影响并变为低电平、这会导致输出错误信号。

我们是否有解决此问题的解决方案?

如果另一个合适的器件可以解决此问题、您可以推荐它。 据我所知、可能会增加响应的延迟时间/CLK 可以解决此问题、请提供您的命令。 谢谢!

BR、

Darren   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在施密特触发缓冲器前面添加一个低通滤波器。

    一种更好的解决方案是防止 ESD 影响时钟线。 为什么会发生这种情况? 时钟信号是否暴露在外部?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我的错误是、所述的/CLK 应为/CLR、清除输入功能并置为低电平以设置输出低电平。 在 ESD 测试中、我们发现 /CLR 可能会受到影响并变为低电平。  

    1.您能否分享如何在电路中添加低通滤波器解决方案? 下面是典型电路。

    2.是否有另一个器件对 /CLR 变化具有低压摆响应或延迟时间? 也许这是另一个想法、您能分享您的评论吗?

    BR、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该示例电路在 VCC 上电时延迟上升沿。 您可以使用相同的原理(信号源后面的串联电阻器和接地电容器)来滤除/CLK 上的短脉冲。 但/CLK 信号来自哪里? ESD 脉冲如何耦合到此迹线中?

    2.所有逻辑器件均设计为对其输入端的变化作出快速反应。