This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:quot;3"后缀是什么意思?

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1109267/sn74lvc1g04-what-does-exactly-3-suffix-mean

器件型号:SN74LVC1G04

您好、TI 专家、

由于  交付问题、我的客户考虑将 SN74LVC1G04DCKR 更改为 SN74LVC1G04DCK1。

我在数据表上可以找到的不同之处是"绿色"、"非绿色"和铅涂层/焊球材料。

1.您能否确认除这2项外没有其他区别?

2."绿色环保"到底是什么意思?

3.如果我们同时使用这两个器件型号、是否会影响客户的应用?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表应提及所有差异。 DCK3未在卷带信息中列出、因此它可能具有不同的卷带或不同的引脚1象限(但这是不可能的)。

    2."绿色"表示氯、溴或三氧化锑的阻燃含量低于1000 ppm。 如材料成分声明中所示、DCK3的模塑化合物每含有2%的三氧化锑和溴化环氧树脂。

    3.电气特性不变。 铅涂层中的铋旨在防止锡须、不应影响可焊性;如有疑问、请咨询您的电路板制造商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    感谢您的支持。 我将与我的客户讨论您提到的内容。

    此致、

    Chase