This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106-Q1:与 TXB0106具有相同的裸片?

Guru**** 2646365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1109163/txb0106-q1-has-the-same-die-with-txb0106

器件型号:TXB0106-Q1

各位专家:

你好。

我们希望您确认汽车版本是否具有与其商用型号相同的裸片。

此外、我们知道汽车在零缺陷方面具有高可靠性、 因此、我们是否应该假设在非 AEC-Q100环境中使用的 TXB0106IPWRQ1将具有与 TXB0106PWR 相同的 ESD 保护?

非常感谢。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    裸片名称不同、表示不同的裸片。 但是、裸片尺寸相似。

    请参阅两个数据表、了解其 ESD 保护规格的差异、谢谢。

    BES 此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢 您提供信息。

    后续问题:目录版本的 D/S 显示、当 ESD 功能存在差异时、其汽车变体是合格的替代产品?

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    汽车器件符合 AEC 标准、而商用器件不符合此标准。 另请注意、汽车器件符合 AEC 要求的标准、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢。

    [引用 userid="520401" URL"~//support/logic-group/logic--internal-f/logic--internal-forum/1109163/txb0106-Q1-her-the same -die-with -txb0106/4111334#4111334"]另请注意,自动器件符合 AEC/quoty 要求的标准[]

    是的、当然、汽车符合 AEC 要求集。

    客户试图更深入地了解汽车器件在商业应用中的 ESD 响应。 他们希望确保 TXB0106IPWRQ1的运行方式与 TXB0106PWR (当前正在使用)相同-因为它们使用不同的裸片。

    您能就此发表评论吗?

    非常感谢。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    客户可以在其应用中将器件用于类似的功能;但是、我们不建议使用数据表中显示的外部规格、因为它们都具有不同的 ESD 规格、并且可能无法在建议的限制之外以相同的方式做出响应、谢谢。

    此致、

    Michael。