This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:MDC 和 MDIO 应用问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, LSF0102, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1109519/lsf0102-mdc-and-mdio-application-question

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:TXB0102TXS0102

大家好、

客户询问我们的器件是否符合以下所述的要求?

它看起来最大带宽为50MHz、TXB0102无法支持这一点。 如果团队对此有更好的建议、请与我们分享、谢谢。

MDC 对 CLK 是单向的

MDIO 为 SDA 的双向

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 转换器不能与 MDIO 上拉电阻器配合使用。

    如果您使用足够强的上拉电阻器、则 LSF0102可能会起作用、这要求 MAC 和 PHY 具有高驱动强度。

    可以使用 TXS0102。 您的 MAC 是否能够降低 MDC 频率?