This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:TXB0102和 TXB0302之间的差异?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXB0302, TXU0304, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1109384/txb0102-difference-between-txb0102-and-txb0302

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: TXB0302、 TXU0304、 TXU0104、 TXU0204

尊敬的支持社区:

标题中包含了所有内容,您能不能解释一下 TXB0102和 TXB0302组件之间的区别是什么? 我在他们各自的数据表中找不到答案。

它是否仅提供+/- 15kV ESD 保护?

感谢您的关注、
此致、

Vivien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB0102支持5V 电压。TBX0302的输出具有更高的驱动强度(这也要求连接到其输入端的器件具有更高的驱动强度)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢您、我错过了这个机会、这与我当前面临的问题直接相关。 在驱动强度方面,如果至少有6个通道,您能给我一个类似的 TXB0302转换器的建议吗? 我尝试了 TXB0108PWRG4、但它的驱动强度不够强大。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Vivien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有更大的 TXB030x。

    您真的需要自动方向转换器吗? TXB 的许多问题可以通过将其替换为 TXU0104/TXU0204/TXU0304来解决。