This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E-Q1:VCCA 具有泄漏电压

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1108642/txs0104e-q1-vcca-have-leakage-voltage

器件型号:TXS0104E-Q1

你(们)好

在我的客户测试中、我们发现当我们拉低 OE 时、A3的输入高电压将产生1.2V 的泄漏电压。当我们拉低 OE 时、将 VCCA 连接到电源、A3将不会产生泄漏电压。

那么、如何解释上述情况呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    为了帮助更好地澄清情况、您能否分享测试中的示波器截图?  

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Michael
    上图显示了客户测试方法和结果、所以我们只想知道 VCCA 为什么有漏电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    您是否有输入和输出的实际示波器截图?  

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    我们使用了万用表测试、因此我们只具有电压值。  

    这个 phoneme 很喜欢二极管性能、所以您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    A3配置为输入还是输出? 如果是输入、A3的输入电压是多少?  

    1.2V 是 VCCA 的电源电压吗? 还是  被称为泄漏值?

    通过"当我们下拉 OE、将 VCCA 连接到电源时、A3将不会有泄漏电压";您是说、当您驱动输入 电压 时(请同时澄清 该值)、同时为 VCCA 提供1.2V 电压时、OE 被驱动到 GND 吗? 谢谢。

    此致、

    Michael。