请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0104E-Q1 你(们)好
在我的客户测试中、我们发现当我们拉低 OE 时、A3的输入高电压将产生1.2V 的泄漏电压。当我们拉低 OE 时、将 VCCA 连接到电源、A3将不会产生泄漏电压。
那么、如何解释上述情况呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
在我的客户测试中、我们发现当我们拉低 OE 时、A3的输入高电压将产生1.2V 的泄漏电压。当我们拉低 OE 时、将 VCCA 连接到电源、A3将不会产生泄漏电压。
那么、如何解释上述情况呢?
尊敬的 Meng:
A3配置为输入还是输出? 如果是输入、A3的输入电压是多少?
1.2V 是 VCCA 的电源电压吗? 还是 被称为泄漏值?
通过"当我们下拉 OE、将 VCCA 连接到电源时、A3将不会有泄漏电压";您是说、当您驱动输入 电压 时(请同时澄清 该值)、同时为 VCCA 提供1.2V 电压时、OE 被驱动到 GND 吗? 谢谢。
此致、
Michael。