This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT273:ICC (输出高电平)和 ICC (输出低电平)的含义

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1109187/sn74abt273-meanings-of-icc-outputs-high-and-icc-outputs-low

器件型号:SN74ABT273

大家好、团队、

 

我的客户想知道 SN74ABT273数据表中 ICC 一列中的“输出高电平”和“输出低电平”的含义。 以下理解是否正确?

  • ICC (输出高电平)

当所有输出端子输出高电平时、从 VCC 端子流入 IC 的电流量。

  • ICC (输出低电平)

当所有输出端子输出低电平时、从 VCC 端子流入 IC 的电流量。

请回答。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不正确。 ICC 是流入 VCC流出 GND 的电流。 ICC 不包括负载电流(流入 VCC 和流出输出引脚、或者流入输出引脚和流出 GND)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ladisch。

    我了解 ICC 不包括负载电流。   

    请告诉我 ICC 列中的"输出高电平"和"输出低电平"代表什么情况

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有八个 Q 输出的状态均为高电平或低电平。

    低电平状态下的附加电流是 Q4的基极电流;在高电平状态下、没有电流从 VCC 流向 GND: