This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G14:负向输入阈值电压 VT–

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G14, SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1108246/sn74ahc1g14-negative-going-input-threshold-voltage-vt

器件型号:SN74AHC1G14
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G14

您好、支持团队、

我的客户需要以下信息。 您可以支持吗?

*即使 VCC=0V 和3.8V 施加 Vi、 SN74AHC1G14也没有问题? 数据表看起来像显示输入容差、但需要仔细检查。

*负向输入阈值电压 Vt-,VCC=2.3V。 他们知道数据表中没有此规格、但任何参考信息都非常有用。

谢谢、

Koji Ikeda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表正确;支持此功能。

    很难进行推断。 请改用 SN74LVC1G14。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    [~ userid="35785" URL"/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1108246/sn74ahc1g14-negative-going-input-threshold-voltage-vt"]*即使 VCC=0V 和3.8V Apply VI, SN74AHC1G14也没有问题? 数据表看起来像显示输入容差、但需要仔细检查。

    这里没有问题。

    [~报价 userid="35785" URL"/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1108246/sn74ahc1g14-negative-go-input-threshold-voltage-vt"]*负向输入阈值电压 vt-Vcc=2.3V。 他们知道数据表中没有此规格、但任何参考信息都非常有用。

    如 Clemens 所述、您可以使用现有数据表值进行外推。 SN74LVC1G14 的 Vt-额定电压为 Vcc = 2.3V。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    非常感谢您的支持。 您能否解释一下 SN74LVC1G14 Vt-规格为何可重复用于 ASN74HC1G14? 输入范围不同、其他 VCC 的 Vt-规格也不同。

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我没有打算对 AHC 使用 LVC 规范、而是将 AHC 器件替换为 LVC 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    我们建议将 SN74AHC1G14替换为 SN74LVC1G14 、因为它具有 Vcc=2.3V 的 Vt-规格。 这些器件之间不能重复使用这些规格。

    此致、

    Sebastian