This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT573:ESD 数据请求

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1108459/sn74hct573-esd-data-request

器件型号:SN74HCT573

您好、支持团队。

在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果被描述为"请参阅数据表"。
但是、数据表未显示 ESD 的结果。


请告诉我 SN74HCT573N 的 ESD 数据(HBM 数据、CDM 数据)。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yutaro、

    该器件的 ESD 额定值如下:

    HBM:1.5kV  

    CDM:1.5kV  

    mm:250V

    下面是该器件的资质审核报告。  

    SN74AHCT573资质审核报告

    此致、

    Sebastian