This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:RGMII 总线

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74AVC16T245, SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1107902/sn74axc8t245-rgmii-bus

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AVC16T245SN74AVC8T245

我们使用的是1.5V MAC、需要通过 RGMII 总线连接到3V3 PHY。 我们计划通过此 RGMII 接口实现1000Mbit/s 的连接。

为此、我们需要使用 SN74AXC8T245。

  • SN74AXC8T245的速度是否足够快;
  • SN74AXC8T245的时序(延迟)是否符合 RGMII 总线的规格?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hielke、

    该器件未指定用于 RGMII、因此需要在您的终端执行一些操作来验证它是否可以在您的系统中工作。 该器件在这些电压下工作、采用该配置时的数据速率应为~380Mbps (每通道)。 您参考的所有时序相关规格均位于数据表的第6.10节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我查看了时序、RGMII 规格和 SN74AXC8T245的时序特性之间没有太多裕度。

    如果我们通过 RGMII 总线使用100Mbit 连接、则时钟将降至25MHz、数据速率也将下降。 SN74AXC8T245是否更适合此速度/计时?

    您是否了解在 RGMII 电平转换应用中实施了该芯片的客户?

    是否有任何指定用于 RGMII 电平转换的电平转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何指定用于 RGMII 电平转换的电平转换器?

    SN74AVC16T245?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hielki、

    SN74AXC8T245仍是相当新的器件、因此我没有真正看到其他客户使用它的证据。 但是、我看到客户使用上一代 SN74AVC8T245进行1.8V 至3.3V 的电压、这与您的方案相当。 当被问及这两个器件时、我建议使用这两个器件。 16通道版本也可能是一个候选器件、但我认为通常选择8通道是为了实现布线的灵活性。

    我对100Mbit 运行更有信心、这主要是因为对于1000Mbit 的时序要求有多严格。 在我看来、他们似乎并不是为了在 MAC 和 PHY 之间使用一些接口器件而对该协议进行规范(裕度很小)、尤其是布局布线的重要性。

    在未来、这是我们希望通过转换器来弥补的一个缺口、因此、如果此系统有下一代、我建议您回来看看我们是否有一个更好的解决方案、我们是否可以保证以1000Mbit 的速率运行。