This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:CMOS 还是 TTL?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC4245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1108549/sn74lvc4245a-cmos-or-ttl

器件型号:SN74LVC4245A

你(们)好

您能否帮助检查  SN74LVC4245A 输入和输出是 CMOS 还是 TTL? 一般而言、如何判断器件是 CMOS 还是 TTL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "LVC"代表"低压 CMOS"。

    3.3V 或更低电源的 LVC 输入与 TTL 输出兼容。 电源电压为3.3V 或更高的 LVC 输出与 TTL 输入兼容。

    (所有现代逻辑系列都是 CMOS。 具有 TTL 兼容输入的5V 逻辑系列在其名称中有 T、例如 ACT、HCT、AHCT。)