This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:ET2102的替代解决方案

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXS0102, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1108328/txb0102-replacement-solution-to-et2102

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: TXS0102TCA9406

您好!

我正在寻找 ETEK 中 ET2102的 P2P 替代产品。 请查找链接: http://www.etek.com.cn/en/product.asp?id=327

ET2102是集成了10kohm 上拉电阻器的自动双向 I2C 电平转换器。 我不确定 TXB0102是否可以是等效的解决方案。 请帮您查找:  

(1)采用 ET2102的 TI P2P 解决方案(如下所示的 QFN 封装)

(2)替代解决方案

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供数据表链接。 但这看起来像是 TXS0102/TCA9406的克隆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    看起来数据表未在线显示。 它看起来 TXS0102/TCA9406函数与  ET2102类似、但非 P2P。 我想 TI 的任何电平转换器都无法提供像 ETAK 这样的 ULQFN8封装。 TXS0102/TCA9406则是最适合提出建议的地方。 如果 您有其他想法、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    这些将是他们想要切换到的器件、但需要对其进行设计更改以适应我们提供的封装。