This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:SN74LVCH16T245最大峰值输出电流

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1108355/sn74lvch16t245-sn74lvch16t245-max-peak-output-current

器件型号:SN74LVCH16T245

您好!

我的一位客户询问我们的 SN74LVCH16T245

 

它们使用5V 输出、将在110kHz 时驱动 RC 电路(100kHz、3.3nF)

 

您能否评论器件最大输出峰值电流?

数据表中提到了+-50mA、但图中显示了高达+-100mA 的电流的 VOH/VOL 值、因此我想由您运行、并获取您对此的反馈

感谢你的帮助

Foucauld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个引脚的电流超过50mA 会损坏器件。 图1和图2显示了器件碰巧未损坏(立即)时的行为。