This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT244B:SN74LVT244BPWR ESD

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1108084/sn74lvt244b-sn74lvt244bpwr-esd

器件型号:SN74LVT244B

大家好、

我们是否有 SN74LVT244BPWR?的 ESD 额定值(HDM 和 CDM)数据

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuya、

    该器件的 ESD 额定值为 HBM:3kV、MM:200V、CDM 2kV。 我附上了资格审查报告。

     SN74LVT244B 认证报告

    此致、

    Sebastian