This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:微 SDHC SPI 模式通信

Guru**** 2813915 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TWL1200, TXS0206, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1108241/txb0104-micro-sdhc-spi-mode-communication

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TWL1200TXS0206TXU0304

大家好、

美好的一天!  

我想知道 TXB0104是否适合在"SPI 模式"下从微控制器到 microSDHC 卡进行通信。 微控制器内核电压为5V、而 Micro SD 电压为3V3。

如果没有、您能建议我使用另一个组件吗? 首选采用 VSSOP 封装。  

提前感谢您。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 转换器不适用于上拉/下拉电阻器。

    有专用转换器、例如 TXS0206或 TWL1200。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    如果 SPI 模式等效于正常 SPI、那么我建议使用 TXU0304这样的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 模式必须通过本机模式命令启用、因此您需要 TXS 之类的双向转换器。