请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0104 主题中讨论的其他器件: TXS0104E
大家好、
美好的一天!
我们的客户正在为 I2C 总线>=1Mbps 和2个额外开漏 GPIO 寻找3.3V 至1.8V 的4位电压转换器。
您会推荐 TXB0104吗? 如果不推荐、推荐的最佳器件是什么? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.