This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2003:独立的 GREF 引脚和 DREF

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1108140/sn74gtl2003-separate-gref-pin-and-dref

器件型号:SN74GTL2003

尊敬的团队:

客户希望检查我们是否可以分离 GREF 和 DREF 引脚并通过 CPLD (开漏信号)进行控制。

此应用是否存在任何风险?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不得将 GREF 和 DREF 引脚分开。

    这两个引脚都可以通过开漏信号拉低。 为什么要将它们分开?