This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4046A:SN74LV4046A:PC2平均输出电压与输入相位差特性

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1107996/sn74lv4046a-sn74lv4046a-pc2-average-output-voltage-vs-input-phase-difference-characteristic

器件型号:SN74LV4046A

您好!
当我比较 PC2的平均输出电压与输入相位差特性时、我会使用模型得到数据表中的模型、
我具有负斜率而不是正斜率(而 PC1和 PC3具有数据表中所示的正斜率、因此这不是两个输入的反相)。



您能解释一下原因吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺,我曾认为,也许更彻底地调查这张图会产生有意义的结果。 4046应用手册(https://www.ti.com/lit/an/scha003b/scha003b.pdf)中的图三图 似乎是非感应的-即使假设复位信号应该像传统的基于 NAND 的 D-flip-flop 实现中一样保持高电平、 添加 XNORs 和逆变器意味着在运行期间、电荷泵中的 NFET 和 PFET 都应该被激活。 显然、它们应该是或非门或与门、而不是 XNOR 门。  根据实际使用的栅极、相位检测器的极性很容易被反转。

    我还会在数据表 修订历史记录中看到有关更改 PC3输出上的 x 轴的说明:

    考虑 到支持性文献中的错误以及 数据表图8中的 x 轴图中已记录和更正的错误、如果 PC2发生翻转而从未记录、我不会感到惊讶。

    在任何情况 下、如果 PC2出现斜率反转、您可能已经知道只需交换输入即可获得另一个极性。

    此致、

    Derek Payne