This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH8T245:RGMII 的1.8V 至3.3V 转换

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXCH8T245, SN74AXC8T245, SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1105201/sn74axch8t245-1-8v-to-3-3v-translation-for-rgmii

器件型号:SN74AXCH8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245SN74AVC8T245

您好!

 

我们的客户在将 SN74AXCH8T245用作从1、8V FPGA 到3.3V PHY (适用于 TX_CLK 和所有 TX_DATA)的电平转换器时遇到 RGMII 问题。 具体而言,在 TX 端,125MHz TX_CLK 的占空比(从51-49左右的输入到57-43左右的输出)出现失真,并且下降时间增加。 与上升时间相比、数据下降沿的下降时间也更长(请参阅附加的波形)。 这使得上升沿对齐良好、但下降沿具有额外的偏移。

 

我的问题是:

1) 1) SN74AXCH8T245在1.8V 至3.3V 范围内支持 RGMII 的性能如何?

2) 2)无法在数据表中找到输出偏斜规格。 对于所有位之间的输出偏斜、TI 是否有任何测量/测试结果? 对于不同器件、不同温度、这种偏斜的范围是多少?

3) 3)您是否对所描述的占空比失真和增加的下降时间有任何建议?

4) 4)无库存、 是否可以获得 SN74AXC8T245的几个器件样品?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天是美国的假期--我们明天会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我们的笔译员专家今天不在办公室--我可以尝试对其中的一些问题作出评论,但他在回来时可能会有更多的见解。

    [引用 userid="427022" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1105201/sn74axch8t245-1-8v 转3-3V-translation/for-RGMII]1) SN74AXCH8T245在1.8V 至3.3V 范围内支持 RGMII 有多好?]

    根据我对 RGMII 规范的了解、它的时序非常严格。 我相信 AXC 转换器在您的应用中的工作能力将在很大程度上取决于系统设计以及在两端通信的器件--我认为我们无法保证它在所有情况下都能正常工作。

    最佳解决方案是设计您的 RGMII 总线、使其不需要电压转换。

    [引用 userid="427022" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1105201/sn74axch8t245-1-8v 转3-3V-translation for -RGMII"]2)无法在数据表中找到输出偏移规格。 对于所有位之间的输出偏斜、TI 是否有任何测量/测试结果? 对于不同器件、不同温度、这种偏差的范围是多少?[/quot]

    通常、逻辑器件的输出偏斜在低电源电压下最高可达2ns、在"标称"(更高)电源电压下最高可达1ns。 通常,如果数据表中没有规格,则不会获取数据,即如果获取数据,则会将数据放入数据表中。

    [引用 userid="427022" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1105201/sn74axch8t245-1-8v 转3-3V-translation for -RGMII"]3)您对所描述的占空比失真和更长的下降时间有什么建议吗?

    AXC 转换器没有关于占空比失真、输出转换时间或独立 t_PLH 和 t_PHL 延迟的规格,因此我们无法保证相同的上升/下降时间或占空比失真。

    [引用 userid="427022" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1105201/sn74axch8t245-1-8v 转3-3V-translal-for-RGMII"]4)没有库存, 是否可以获得 SN74AXC8T245的几个样片?]

    请联系相应的营销团队以获取 ZS 申请。

    如果您希望此器件具有与 SN74AXCH8T245不同的性能-他们不太可能看到任何运行差异。 这些器件使用相同的设计、并且可能具有相同的特性。

    另一种选择是尝试 SN74AVC8T245 --我建议客户也申请此器件的一些样片以供其试用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。