This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:SN74AVC8T245和 SN74AXC8T245之间的区别是什么

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1107810/sn74avc8t245-what-is-the-difference-between-sn74avc8t245-and-sn74axc8t245

器件型号:SN74AVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

你(们)好

客户计划查找用于 RGMII 的电平位移器件。他们对 SN74AVC8T245和 SN74AXC8T245这两款器件感兴趣

您能否展示这两个器件之间的差异?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AXC 支持更低的电压并具有更高的性能。 对于 RGMII、您需要尽可能高的速度、因此请使用 AXC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    1、AVX,较低功耗时的 ICC 为1 μ A?

    2 μ A 和、的性能意味着最大数据传输率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AXC 器件支持更低的电源电压。 指定的最大电源电流更高。

    AVC 数据表指定的最大数据速率为320Mbps;AXC 数据表指定的最大数据速率为380Mbps。