This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175:SN74LVC1G175

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1107645/sn74lvc1g175-sn74lvc1g175

器件型号:SN74LVC1G175

您好!

您能否推荐施密特触发输入单路 D 型上升沿触发器?  

基本上、他希望使用一个快速驱动边沿进行驱动、也就是说、他希望避免使用  下面配置中显示的外部施密特触发器。

谢谢

Jani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani 您好、

    我们没有具有施密特触发输入的单输入 D 型触发器。

    我们有一个功能稍有不同 的双通道 D 类触发器:SN74HCS74。  该器件采用 DYY 封装、这是我们目前最小的14引脚封装。

    请注意、与 LVC 相比、HCS 系列支持(2V 至6V)的电源电压、并且具有更低的驱动强度(6V Vcc 时为7.8mA)。  

    此致、

    Sebastian