This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:SN74LVC1G04DCK3作为 SN74LVC1G04DCKR 的替代器件

Guru**** 2766055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1107579/sn74lvc1g04-sn74lvc1g04dck3-as-an-alternate-for-sn74lvc1g04dckr

器件型号:SN74LVC1G04

我假设“3”后缀用于雾锡铅涂层与 NiPdAu。 TI 网站将铅镀层显示为“SNBI” ,我不确定“BI”代表什么。 请您澄清一下吗?

此外,TI 是否计划在更多/所有未来器件上使用“3”后缀? 如果是、我们希望确保我们的客户将其添加到 AVL 文档中、以帮助主动回答有关该后缀的未来问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "SnBi"是指铅框架镀层由锡和铋制成(请参阅材料成分)。

    编号后缀实际上并不具有意义;它们只是表示基本器件的变体。