This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:信号引脚上拉电阻值问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1107445/lsf0102-the-signal-pin-pull-up-resistor-value-question

器件型号:LSF0102

大家好、

我的客户设计了用于 I2C 接口应用的 LSF0102电平位移器件。

他们想与我们一起检查1.5k Ω 上拉电阻是否正常?

I2C 速度为400kHz。

请确认。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 本身无关。

    上拉电阻器的值必须在最大速度和功耗之间保持平衡、并受所有 I²C Ω 器件的驱动强度限制。 (请注意、两侧的电阻器是并联的;您的1.8V 电压能否轻松驱动3.4mA?) I²C kΩ 非常慢、因此您可能可以使用10 μ s 等更高的值。

    实际的速度限制取决于 μ I²C 线路的总电容。 这很难估算;请使用示波器检查波形。