This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC74:ADS IBIS 仿真

Guru**** 2782655 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1107135/sn74auc74-ads-ibis-simulation

器件型号:SN74AUC74

我‘d 使用  SN74AUC74 (D 触发器) 来仿真从 D 引脚输入 到 Q/Q 引脚输出的时钟质量。 该图  分别显示了 D 引脚(IBIS_I)和 Q 引脚(IBIS_O)的 IBIS 模型。 如何正确连接模型以模拟波形? 谢谢。  

  

我尝试将时钟源直接连接到 Q 引脚(IBIS_O)模型、并仿真波形。 但 如何描述来自 D-PIN 的时钟源输入和来自 Q-PIN 的输出的拓扑。 谢谢!  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IBIS 模型仅用于模拟独立的输入缓冲器或输出缓冲器。

    对于逻辑器件、输入和输出相互隔离。 只需使用所需频率的方波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。那么第二个数字是正确的吗? 只需使用 Q-PIN (IBIS_O)模型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;使用连接到您正在仿真的迹线的缓冲器模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢