This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125-Q1:74AVCH4T245PW-Q10J 的替代产品

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125-Q1, SN74LXC8T245-Q1, TXU0204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1107297/sn74lv4t125-q1-replacement-for-74avch4t245pw-q10j

器件型号:SN74LV4T125-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245-Q1TXU0204-Q1

大家好、  

我的客户正在使用 74AVCH4T245PW-Q10J (TSSOP)、但最大输入电压为3.6V、并且正在寻找5.5V 输入电压以从5V 转换为1.8V。  

我知道我们与竞争对手的器件有一个 P2P 器件、但输入电压也为3.6V。

SN74LV4T125-Q1似乎接近此器件、具有5.5V 输入电压要求、但没有竞争对手器件所具有的方向控制。

需要一个4位选项来选择从 A 到 B / B 到与74AVCH4T245PW-Q10J 相似的方向并通过汽车认证。  

请您帮助分享我们的最佳解决方案吗?

谢谢、  
Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有支持5V 电压的类似器件

    您可以使用8通道转换器、例如 SN74LXC8T245-Q1。 如果不需要动态更改方向、请使用 TXU0204-Q1。