This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:是否可以将 OE 连接到 GND?

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1106968/sn74avc16t245-connectng-oe-to-gnd-is-possible

器件型号:SN74AVC16T245

您好!

我需要在处理器和 SRAM 之间进行电平转换。

我计划对地址、控制(rd_n、wr_n)和数据线路使用多个74avc16t245。

根据10.2典型应用、重新要求控制 OE。  

我计划将 RD_N 信号连接到缓冲器的 DIR、RD_N 信号是 SRAM 的控制线。  如果我将 OE 接地而不按如下所示进行控制、那么缓冲器可能会被失真?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您将/OE 直接接地时、在加电/断电期间、I/O 的状态可能不正确。 如果 MCU 或 RAM 的任何地址/日期/控制引脚当时也是有源输出、则这种情况很危险。