This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV374AT:支持的 Ta 范围

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1106811/sn74lv374at-supported-ta-range

器件型号:SN74LV374AT

您好!

让我确认哪些信息是正确的。

*根据数据表的订购信息、此器件似乎支持 Ta =-40至125度。



然而、另一方面、根据数据表的封装信息、这个器件似乎支持 Ta =-40至85度。

因此、我很困惑哪些信息是正确的。 请确认正确的信息吗?

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi、

    感谢您的识别、我正在查看它、并将返回给您进行确认。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi、

    Ta =-40至125°C、如您发布的第一幅图像中所示。 第二个图像中的-40至85°C 是一个误差。 感谢您的关注、我们将在下一次数据表审查中对此进行更新。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian-san、

    明白。

    BR、