This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:高电流消耗

Guru**** 2511255 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXU0304, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1106879/txb0104-high-current-draw

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXU0304TXU0104TXU0204

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 TXB0104。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我在 之前的设计中使用过 TXB0104RUTR、但在我的新设计中看到的器件电流消耗没有那么高。 我看到、当启用转换器并且没有对任何输入施加电压时、电流消耗约为250uA、而我之前几乎没有电流消耗。 当我将 OE 信号接地时、250uA 会消失、因此我感觉它来自部件。

有什么想法吗? 设计最近是否发生了任何变化、因此我在使用该器件的较旧电路板上看不到这种情况?

当 VCCB 的电压高于 VCCA 时、IC 的电流消耗约为250uA
我在 VCCB 上有1.8V 电压、在 VCCA 上只有我正在使用的转换器芯片之一上有3.3V 电压。 其他转换器芯片在 VCCB 上具有更高的电压、并且没有高电流消耗。
此致、
Ray Vincent
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、

    您能否提供原理图? 此器件的设计没有任何变化。

    其次、您还表示他们没有遵守此要求:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TXS、TXB 和 LSF 自动双向转换器偏置要求 应用报告的第1.1节指出:

    TXS 和 TXB 型转换器要求 VCCA 小于或等于 VCCB。 这是由一个内部保护二极管引起的、当 VCCA 上的电压超过 VCCB 上的电压时、该二极管可能会被正向偏置。 发生这种情况时、大量电流会流经 VCCA 并流入二极管、从而增加功耗并可能损坏器件

    可以使用 TXU0104/TXU0204/TXU0304替换 TXB。