This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC16244:其中是 SN74AUC16244ZQLR 的数据表

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC16244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1106875/sn74auc16244-where-is-datasheet-for-sn74auc16244zqlr

器件型号:SN74AUC16244

 SN74AUC16244数据表标识 了 GQL 封装、但未列出 ZQL 封装。  此外、SN74AUC16244数据表 不包含 PBGA-56 (R-PBGA-N56)机械数据。

是否有 包含 ZQL 封装信息的 SN74AUC16244数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kendrick、

    SN74AUC16244不再采用 ZQL 封装。  MicroStar BGA 封装(包括 ZQL)已经过时、因为我们无法再获得构建它们所需的组件。 这影响了 TI 多个产品系列中的许多器件

    以上是 此数据表的封装选项附录(POA)。 POA 包含所有当前可订购的器件、这可能与数据表第一部分中显示的器件有所不同。

    这是因为 POA 由计算机系统自动更新,而数据表的其余部分需要人工更新,这一过程要慢得多。

    此致、

    Sebastian