This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:替代产品

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS14, CD40106B, CD74HCT14, SN74HCT14, CD74ACT14, SN74ACT14, SN74AHC14, SN74AC14, CD74AC14, SN74AHCT14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1106829/sn74hc14-alternative

器件型号:SN74HC14
主题中讨论的其他器件:SN74HCS14CD40106BCD74HCT14SN74HCT14CD74ACT14SN74ACT14SN74AHC14SN74AC14CD74AC14SN74AHCT14

大家好、

我正在寻找替代 SN74HC14N 的产品、推荐的替代 SN74HCS14目前已缺货。

客户找到  CD40106B、想知道这与 SN74HC14N 之间的区别、您能提供帮助吗? 此外、我可以使用 CD40106B 作为替代产品吗?  

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74HCS14不存在于 N 封装中。

    CD4000器件针对更高的电压进行了优化。

    SN74AHC14也缺货。 提供 SN74AC14和 CD74AC14、但驱动强度要高得多(其快速边缘可能会导致更多的 EMI)。 如果您的电源电压为5V、则可以使用 SN74HCT14、CD74HCT14、SN74AHCT14、SN74ACT14或 CD74ACT14。