This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:SN74LVC4245A

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC4245A, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1106637/sn74lvc4245a-sn74lvc4245a

器件型号:SN74LVC4245A
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245

你(们)好。  

SN74LVC4245A 数据表建议正确上电、将/OE 引脚连接到 VCCA、使其随 电压斜升。  

在此阶段、由于设计限制、我们需要将/OE 引脚连接到 GND (VCCA 将在 VCCB 之前的几毫秒出现)

是否有任何预期的问题需要这样做?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出将处于活动状态、在上电期间、方向或逻辑值可能不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 如果在上电或断电期间不关心输入和输出的状态、则不应担心将 OE 引脚连接到 GND。 不过、我们建议使用 SN74LXC8T245  、因为这是新一代引脚对引脚等效器件。

    此致、

    Michael。