This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G14:请查看原理图

Guru**** 2972960 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G14, LMG1205, TLV3601, TLV3502, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1104712/sn74lvc3g14-please-review-the-schematic

器件型号:SN74LVC3G14
主题中讨论的其他器件: LMG1205、 TLV3601、 TLV3502、 LMG1210

您好、TI 专家、

我的客户考虑将 SN74LVC3G14和 LMG1205用于他们的产品、我在前一篇文章中已经获得了有关 LMG1205的建议。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103658/lmg1205-how-to-get-more-efficiency

现在、我希望您查看原理图的其余部分。

您可以在下面看到2个电阻器 R89和 R99。

我的客户已经测试过降低 R89和99的值、效率稍高一些。 (按预期工作)

但是、如您所知、如果我们将 R89和 R99的值减小得太多、我们可能会看到2个信号之间的过零。

您对避免过零的最小值有什么想法吗?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    他们使用的电路是一个下降沿延迟电路,这可能会产生误导,因为延迟沿会进入逆变器,所以从技术上讲,它会延迟输出端的上升沿。

    这意味着它们可以通过分别改变 R89和 R99来控制 HI 信号的上升沿和 LI 输入的上升沿。

    假设正信号的零重叠是允许的、那么我们需要查看顶部电路上逆变器增加的延迟:

    我们预计延迟将在1.5到4.3ns 之间:

    在给定该信息的情况下、我们需要将底部上升沿延迟至少这么多、以避免信号重叠。

    根据 数据表中使用 RC 电荷公式确定的阈值规格、可以精确地计算从 RC 电路到施密特触发器器件的延迟:

    vc (t)=Vcc * exp(-t/(R*C))

    要获得延迟、我们需要 VC (t)= V_T-、然后求解 t。 我将首先重新排列方程式:

    t =-R*C * ln (vc (t)/vcc)

    接下来、我需要从数据表中获取 V_T-的5V 值。 我使用线性内插来获得5V 时最小值和最大值的精确值:

    最小值= 1.25V、最大值= 2.25V

    这让我轻松地将其放入 Excel 中、并计算 R = 49和 C = 100pF 时的延迟值:

    最小延迟= 3.9ns

    延迟最大值= 6.8ns

    因此、我们在这里似乎没有足够的延迟来保证它不会重叠。 我们需要至少具有4.3ns 的时间。 只需使用相同的方程并重新排列、我就可以获得所需的新电阻值、以确保它不会有任何重叠:

    R =-t/(C*ln (Vc (t)/Vcc)=-4.3n /( ln (2.25/5)= 53.85欧姆

    -

    首先、我要说的是、我不会真正建议将施密特触发逻辑门用于类似的精密计时应用、但我想在解释原因后会更容易。 阈值规格太宽。

    确定它是否正常工作的唯一方法是对每个板进行调优。 模拟比较器+基准可以通过提供更加一致的阈值来完全消除这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的支持。

    我将与我的客户进行讨论、并向您发送结果。

    这是另一个问题。

    我的客户使用施密特触发逆变器的原因是所有基准都使用了施密特触发逆变器。

    (他们使用了 pSemi FET 驱动器、现在他们检查了 LMG1205。两个基准都使用了施密特触发逆变器。)

    那么、您能为我提供有关模拟比较器和基准组合的指导吗? (考虑7MHz 信号频率)

    文档、原理图都可以、对客户和我都很有帮助。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我不支持比较器、但我已将此主题重新分配给一个团队、该团队负责查看他们是否可以提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我建议您查看此应用手册、了解如何使用我们的比较器之一来驱动 GaN FET 驱动器: https://www.ti.com/lit/an/snoaa82/snoaa82.pdf

    同时、您能否回答以下问题?

    • 您对比较器的速度需求是多少? (传播延迟)
    • 您有哪些耗材?
    • 您希望实现多大的迟滞? (  有关迟滞的更多信息、请参阅 www.ti.com/.../SBOA313A)
      • 您需要哪些阈值? VH/VL

    此致、

    Joe

    应用工程师

    线性放大器业务部|比较器产品线(CMPS)

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    实际上、我相信、如果我们使用双通道高速比较器、我们可以简化您的延迟方案。  

    首先、我想确认您正在尝试在高侧和低侧 FET 的 make (BBM)之前实现断开。

    此致、

    Joe

    应用工程师

    线性放大器业务部|比较器产品线(CMPS)

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joe:

    感谢您的支持。

    以下是您询问的一些答案。

    • 您对比较器的速度需求是多少? (传播延迟)->我的客户使用7MHz 脉冲信号。 (高=5V、低=0V)
    • 您有哪些耗材? ->我的客户使用4.2V 电池电源。
    • 您希望实现多大的迟滞? (  有关迟滞的更多信息、请参阅 www.ti.com/.../SBOA313A)->您能更详细地解释一下吗? 我阅读了这份文件,其中有许多不清楚的地方。
    • 您需要哪些阈值? VH/VL ->您能更详细地解释一下吗?
    • 您正在尝试为高侧和低侧 FET 实现先断后合(BBM)。 ->是的、我们尝试在很短的时间内实施 BBM。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您提供该附加信息。 今天是假日,我将回到明天。  

    此致、

    Joe

    应用工程师

    线性放大器业务部|比较器产品线(CMPS)

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我想提供更多信息、了解我如何在制造前实施中断的想法。

    很抱歉、因为我认为我们可以创建 BBM 而不创建迟滞。

    通过配置比较器直流阈值、我们可以在输出中产生这种重叠、其中两个 FET 均为逻辑低电平、这意味着两个 FET 绝不会同时导通。  

    正如您在下面提供的仿真中看到的、HI 和 LI 都是~40%占空比信号、其中每个信号的逻辑低电平都重叠。

    I 二手(2X) TLV3601高速比较器、具有可在0V 和5V 之间切换的单端输出。

    我想首先确认比较器的可用电源是5V。 使用4.2V 电源时、输入信号不能超过4.5V、而不会超出比较器的输入共模范围。 因此、我使用5V 电源和5V 输入信号进行了仿真。 请告诉我您的想法。

    如果您希望我进一步改进电路、或者我漏掉了任何东西、请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../Break-Before-Make.TSC

    此致、

    Joe

    应用工程师

    线性放大器业务部|比较器产品线(CMPS)

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joe:

    感谢您的友好支持。

    首先、它们使用升压转换器从4.2V 转换5V。

    我有更多问题、  

    1.我可以调整占空比来改变 R1、R2和 R3的比率吗? 如果使用400K、200K、400K 或4K、2K、4K 代替原始值、会发生什么情况?

    2.我使用5V 电压基准代替升压转换器输出是否是一个不错的选择?

    (原因最初我听说过使用模拟比较器和电压基准可以产生相同的效果。)

    选择比较器的重要规格是什么? 除了切换频率和输入电压之外、我还需要其他东西吗?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    请参阅以下我的反馈:

    1. 您可以将直流基准的电阻器比率更改为您提到的100k 范围、以保持40%的占空比。 您还可以调整 R2值以在制作时间之前调整休息时间。 我建议保持小于45%的占空比以保持 BBM 、但您必须调整电阻器值以找到最适合您的栅极驱动器的器件。
      1. 您的输入信号的上升和下降时间是多少?
    2. 只要您过滤3个电阻器网络的升压输出、我就不会看到使用升压输出时出现问题。 只要升压转换器能够提供两个 TLV3601比较器(约14mA)、并且电阻器网络的电流消耗可以根据您的建议通过增大电阻来最大限度降低、您就可以使用升压转换器输出。  
    3. 一些重要规格包括切换频率、输入电压范围(输入共模范围)、最小脉冲检测和您的高速应用的传播延迟。 此外、由于栅极驱动器需要此类信号、单端输出(全电源摆幅)非常重要。 因此、我们建议为您的应用使用 TLV3601。

    如果您需要对我提供的电路进行任何其他解释或修改、请告诉我。 如果您需要进一步的支持、我将通过朋友请求联系您。

    此致、

    Joe

    应用工程师

    线性放大器业务部|比较器产品线(CMPS)

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joe:

    感谢您的支持。

    实际上、由于 PCB 的空间、我认为我的客户需要双比较器、而不是2个单比较器。

    我找到了 TLV3502、它适合我的客户、并且符合您提到的条件。

    (我们必须找到哪个 IC 的传播延迟低于10ns、因为我们必须将比较器连接到 LMG1210。它具有10ns 的传播延迟。)

    您能否确认我的选择是否正确? 如果您使用 TLV3502使用 TINA 进行仿真、我会非常高兴、那么我的客户可以根据您的仿真测试详细的内容。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、  

    我刚刚向您发送了一个朋友请求、以便我可以通过聊天进一步为您提供支持。 请尽快接受。 我现在要关闭这个线程。

    此致、

    Joe

    应用工程师

    线性放大器业务部|比较器产品线(CMPS)

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。