This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:上拉电阻器

Guru**** 2683255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1106311/lsf0204d-pull-up-resistors

器件型号:LSF0204D

您好!

你好。

客户使用的是3.3V 5V、2引脚 UART 和2引脚 I2C 之间的双向电压电平转换。 他是否需要用于 UART 的上拉电阻器?

根据数据表关于 I2C:上拉电阻值需要将导通晶体管处于导通状态时流经导通晶体管的电流限制在大约15mA。 这可确保导通电压为260mV 至350mV。 在数据表中、5V 的最大值为  1705。 他的 I2C 需要使用10k。 可以用吗?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有输出引脚都应具有上拉电阻器;请参阅 《使用 LSF 系列进行电压电平转换 》应用手册中的常见问题解答。

    数据表中的表格显示了高速信号的示例。 对于 I²C Ω 等较慢协议而言、大上拉电阻器没有问题。