This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:Vcc &lt 期间的运行方式;2V (无限期输出)

Guru**** 2503175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1106030/sn74lv14a-behavior-during-vcc-2v-indefinite-output

器件型号:SN74LV14A

您好 、专家、

我的客户正在考虑 Vcc 启动。

客户尝试使用其电路板和 Spice 仿真器在 Vcc 启动时检查输出状态。

(条件)

VCC_NORMAL = 5V、输入引脚=在启动时上拉至 Vcc。

(结果)

实际电路板:输出在0Vcc<2V 时为低电平。   (没问题)

仿真:输出在0.4V<Vcc<1.4V 时为高电平。

该 Vcc 区域不在工作范围内。 因此、它是无限输出区域。

 如果是实际电路板、该器件是否有可能在低 Vcc evan 时输出高电平?

或者 、评估模型是否关心启动情况?

谢谢

Mukuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于2V 时、无法保证该行为。 仿真并不能对所有特殊情况进行建模。

    在加电期间获得有保证的运行方式的唯一方法是一个具有/OE 输入的器件。