This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:如何检测方向

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1105891/txs0102-how-to-detect-direction

器件型号:TXS0102

大家好、

TXS0102是一款开关类型电平转换器。 如果我理解正确、TXS0102会在时序要求中检测任一端口上具有脉冲持续时间的脉冲、那么检测该脉冲的端口将成为输入、对吧?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关。 如果 A 引脚或 B 引脚被驱动为低电平、则导通晶体管的栅源极电压足够高、晶体管会闭合、并且低电压会传递到另一侧。 如果两侧的电压均为高电平、则晶体管处于开路状态、引脚上的电压仅由上拉电阻器决定。

    单次触发加速器检测引脚上上升沿的开始、并使另一侧的上拉电阻器短路以加速该处的上升沿。

    另请参阅 《使用 TXS 型转换器进行电压转换的指南》。