This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:有关 TXB0104QRGYRQ1的问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0206, TXS0108E-Q1, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1103369/txb0104-q1-question-about-txb0104qrgyrq1

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0206TXS0108E-Q1TXS0108E

您好:

我们现在使用 TI 芯片 txb0104qrgyrq1作为电平转换芯片。 原理图如下所示。 原理图中有几个点与规范中推荐的点不一致。 请帮助验证是否存在风险:

未使用引脚规格要求 B3、B4、A3和 A4都需要使用下拉/上拉电阻进行连接。 在实际使用中、A3和 A4未通过下拉电阻器连接。 这是否会影响其他引脚(如 A1和 A2)的正常使用?

2.要求上拉电阻值在技术规格中大于50K。 我们只设置50K。 是否存在风险? 如果存在风险、则会产生什么一般后果

3.在没有下拉电阻的情况下将 OE 引脚直接添加到1.8V 电源是否有风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答]应如何处理电平转换器器件的未使用 I/O 引脚?

    2. TXB 输出驱动器非常弱;阻抗约为4 kΩ。 上拉电阻器强于50 kΩ 会阻止输出产生有效的逻辑电平电压。 (所有这一切都意味着、当 OE 为高电平时、上拉电阻器不会产生任何影响。)

    3.数据表显示"为了确保加电或断电期间的高阻抗状态、OE 应通过下拉电阻器接地"。 如果您不关心加电或断电期间 I/O 的状态、则可以将 OE 直接连接到 VCCA

    对于 SDIO、应使用 TXS0108E-Q1或 TXS0206等专用转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克莱明:

    由于电路板已经大规模生产、 我的客户不想进行设计更改、因此对于尚未下拉的引脚、工作过程中是否会有风险? 它会影响其他引脚吗?

    您是否有任何相关评估、谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    未连接的引脚将按其正常方式正常工作、并且不会影响其他数据通道。 我不确定 TXB 系列是否适用于 SDIO、这就是 Clemens 推荐 TXS 系列的原因。 是否测试了此配置以验证其是否正常工作? 连接到 I/O 的所有上拉电阻的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clemens & Dylan:

    关于 txs0108e、我们还有另一个问题需要您确认。 根据芯片的规格、当电平为高电平时、芯片的内部上拉电阻约为4K Ω、当电平为低电平时、内部上拉电阻约为40K Ω、这与 w263-01a 的规格要求相冲突:

    WiFi 芯片要求

    您能否帮助确认 txs0108e 的内部上拉电阻器是否会影响 WiFi 芯片的正常使用? 如果是、如何在不更换芯片的情况下调整外设电路? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些要求适用于无源上拉电路。 TXS 使用边缘加速器、因此其行为不同。

    没有电平位移器受阻抗控制。 您必须测试它是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clemens & Dylan:

    附件是使用 TXS0108E 的 WiFi 原理图页面。 请帮助评估它。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../WIFI-page.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的 TXS I/O 应保持断开状态。 否则、看起来正常。