This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4068B:CD4068BF 与 CD4068BF3A

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4068B-MIL, CD4068B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1105442/cd4068b-cd4068bf-vs-cd4068bf3a

器件型号:CD4068B

 大家好、团队、  

您能否列出以下 PN 之间的所有差异:

CD4068BF

CD4068BF3A

 

“3A”后缀的含义是什么?

 

提前感谢、

胡安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些 OPN 不适用于 CD4068B、而适用于 CD4068B-MIL。

    "3A"表示 MIL-PRF-38535认证;请参阅 高可靠性器件编号系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    CDN CD4068BF 和 CD4068BF3A 都来自 您的 CD4068B-MIL 系列

    如果只有 CD4068BF3A 符合 MIL-PRF-38535标准、CD4068BF 为何属于 CD4068B-MIL 而不属于 CD4068B?

    谢谢、

    胡安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (我不是也从未是 TI 或 Harris 员工。)

    CD4068BF 和 CD4068BF3A 是同一芯片本身(采用陶瓷 DIP 封装)。 MIL-PRF-38535是测试和文书工作。