This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS541-Q1:VOH @3.3Vcc

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC23513, SN74LVC541A-Q1, SN74HCS541, SN74HCS541-Q1, SN74LVC541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1097461/sn74hcs541-q1-voh-3-3vcc

器件型号:SN74HCS541-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC23513SN74LVC541A-Q1SN74HCS541SN74LVC541A

我们想知道 VOH 和 VOL @ Vcc=3.3V 是什么。在数据表 d/s 中、它只指定4.5V 和6V 的 VOH。 您能否在 VCC=3V 时提供 VOH 数据? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答]在3.3V 工作电压下、HCS 逻辑系列的性能规格是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。这很有用。但我们想知道当 IOH =+/-10mA @3.3Vcc 时、您是否可以提供 VOH 和 VOL。 我们考虑在栅极驱动器(UCC23513)前面添加此缓冲器。 因此、我们希望在 这种情况下获得 VOH/VOL。谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10mA 超出了 HC/HCS 器件的设计能力。 虽然绝对最大额定值允许您尝试从输出中提取大量值、但没有保证特性。

    您可以组合多个输出、但最好使用更强大的缓冲器、如 SN74LVC541A-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 在 SN74HCS541的 d/s 中、连续输出电流为+/-35mA。它用于总8通道电流吗? 或每个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即每通道。 总电流限制为70mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果+/-35mA 用于每通道、我认为 SN74HCS541应该在3.3Vcc、10mA 电流和6通道的条件下工作。 对于交流逆变器 PWM 缓冲器、应用中的总通道数仅为6通道。是否正常工作? 与您进行双倍检查。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在10mA 时、不能保证 VOH/VOL。 如何将电流限制为10mA? 甚至可能还没有剩余2.4V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    该图应有助于让您了解应用:

    当输出端 VCC = 3.3V 和10mA 时、我们预计典型 VOH 为2.98V、VOL 为0.4V。

    正如 Clemens 所说的,我们无法保证在整个过程和温度变化范围内都能做到这一点-- VOH 和 VOL 规格仅限于电气特性表中提供的值。

    为了给误差留出良好的裕度、我建议使用双倍压降、因此最大 VOH = 2.66V 且 VOL = 0.8V 将是合理的限值。 再次——不能保证,但合理的期望。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于您所连接的图6-1和图6-2的波形图、从何处获取具有输出电阻行为的波形图、因为我在  SN74LVC541 d/s 中找不到它

    此外、利用该图、它处于25度环境温度下? 也可以应用于整个温度范围。 由于我们要估算栅极驱动器应用中的输出电阻、因此我们需要此类信息。在整个温度范围内。您可以支持此功能吗? 非常感谢。   

    此致

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LVC、只要您保持在32mA 以下、电阻就基本恒定。

    以上两幅图显示了典型值、超出了建议的工作条件、因此没有保证。 LVC 器件的额定电流为10mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。您提到过、如果电流低于32mA、以上两幅图可应用于-40至105度的整个温度范围?

    以及如何从 TI.com 获取这些图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些图来自 SN74HCS541-Q1数据表。 LVC 器件没有类似的图、但 SN74LVC541A-Q1数据表中的 VOL/IOL 规格应足以设计您的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 因此 、SN74LVC541A 在低电平状态下的输出电阻为0.55V/24mA = 2.29欧姆、对吧?

    如果是、LVC541的输出阻抗通常远低于 HCS541、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最 Ω 的情况下为22.9k Ω;典型值约为该值的一半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来跟进这里的问题。

    由于客户条件是 IOL=10mA 且 VCC=3.3V、典型值+/-3%变化、VOL 及其传导电阻如何? 您能否提供此类数据、因为客户需要更精确的栅极驱动器计算参数。 请在这方面提供帮助。 非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于建议运行条件内的电流、输出电阻本质上是恒定的。 (请参阅 [常见问题解答]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?) Ω Ω 您有大约12 μ A 的典型值、22.9 μ A 的最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    这是一个有用的链接。 但是、当 SN74LVC541上的 VOL 是3.3V 和10mA 时、我仍想与您再次核实。  

    ROUT =(VCC - VOH)/IOH、在这里使用 SN74LVC541、例如、Rout =(3.0Vcc - 2.4VOH)/12mA = 50 Ω。 因此、3.3Vcc 和10mA 时的 VOH 为3.3Vcc- 0.01A x 50 Ω= 2.8V。  

    由于我们想在3.3V 和10mA 的条件下获得 VOL、因此当 IOL=10mA 时、VOL = 10mA x 50 Ω= 0.5V (3.3Vcc 时)、是否正确考虑50 Ω? 计算新的 VOL 时、是否需要考虑 Vcc? 我在这里有点困惑。谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该使用24mA VOH 值来计算 Rout。 (我不知道为什么为3V 指定了12mA 的电流值;可能与其他一些逻辑系列兼容。)

    对于高电平和低电平输出、Rout 可以不同。

    输出电压随着电源电压的增大而降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用您的输入检查以下计算是否正确?

    步骤1:从数据表 E/C 表中、Rout =(3.0Vin - 2.2VOH)/24mA = 33.33 Ω。

    步骤2:在10mA 和3.3Vin 条件下获得新的 VOH;VOH = 3.3Vin -(10mA x 33.33 Ω)= 2.967V。

    步骤3: 要在10mA 和3.3Vin 条件下获得新的 VOL、VOL = 10mA x 33.33欧姆= 0.3333V。

    上述计算是否正确? 谢谢

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低电平输出的输出电压不同(0.55V/24mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、计算结果应如下所示、对吧?

    ROUT_LOW 侧= 0.55V/24mA = 22.9 Ω。

    如果灌电流为10mA、VOL 为10mA x 22.9欧姆= 0.229、这是正确的吗?

    VCC 似乎与新的 VOL 计算无关、对吧?

    此致

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    电源电压具有影响、因为 VOL/IOL 规格不同、但压降是相对于 GND 测量的。