This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV541AT:SN74LV541ATRGY 与 SN74LV541ARGYR 之间的差异

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1105144/sn74lv541at-difference-between-sn74lv541atrgy-vs-sn74lv541argyr

器件型号:SN74LV541AT

这些 MPN 之间的区别是什么?

SN74LV541ARGYR 与 SN74LV541ATRGY  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    这两个器件都是采用同一封装且具有三态输出的8通道缓冲器。 主要区别在于 SN74LV541ARGYR 支持(2V 至5.5V)的电源电压、而 SN74LV541ATRGY 支持(4.5V 至5.5V)的电源电压。 SN74LV54ATRGY 中的"T"表示 TTL 兼容型 CMOS 输入。

    此致、

    Sebastian