This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT241:ESD 数据

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08, CD74HCT21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1104704/cd74hct241-esd-data

器件型号:CD74HCT241
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G08

您好!  

  CD75HCT241中未列出 ESD 数据。是否要帮助共享 CD75HCT241的 ESD 数据?

  例如、下面的 Attach 是 SN74LVC1G08的 ESD 数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    通常、HCT 系列的 ESD 额定值为+/- 2kV HBM 和+/- 1kV CDM。

    遗憾的是、我们目前没有用于测试此器件的资源。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否记录了任何 ESD 历史数据? 或其他任何支持文章、以帮助客户信任以下评论?

      " 通常、HCT 系列的 ESD 额定值为+/- 2kV HBM 和+/- 1kV CDM。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    我们没有此器件的任何 ESD 数据存档。 同一系列中的器 件通常具有相似的 ESD 额定值、我从 CD74HCT21数据表中提取了+/-2kV HBM 和+/- 1kV CDM 额定值。

    此致、

    Sebastian