This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS74-Q1:引脚分配终端

Guru**** 2534430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1104899/sn74hcs74-q1-pinout-termination

器件型号:SN74HCS74-Q1

大家好、团队、

如果 SN74HCS74QPWRQ1上没有使用一个通道、我应该如何建议客户端接这些引脚? 我们应该将这些引脚悬空或接地?

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中似乎提到了保持未使用的 CMOS 输出引脚断开/断开。 这是推荐用于所有引脚还是仅用于输出? 我应该为其他人推荐什么?

    抱歉、如果这是数据表中的内容、我尚未完全阅读。 感谢您的帮助!

    最棒的
    Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    对于任何 CMOS 器件、未使用的输入应始终端接在 Vcc 或 GND 上。 我们在这里有一个关于该主题的常见问题解答: [FAQ]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    -

    从 CMOS 施密特触发输入部分:

    以及稍后在设计要求部分中:

    在布局部分中也重复了以下操作: