This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVCH244A-SP:5962-9754201V2A 需要热阻、结至外壳?

Guru**** 2503675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1104845/sn54lvch244a-sp-need-thermal-resistance-junction-to-case-for-5962-9754201v2a

器件型号:SN54LVCH244A-SP

您好!

在数据表中、未列出5962-9754201V2A 的热阻结至外壳。 您能否提供此信息或告诉我可以在哪里找到此信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我们目前 没有此数据存档、我将提交此信息的请求、需要大约2周才能完成。 我将在收到信息后在这里发布回复。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我将在您听到一些声音后待机。