This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16244A::如何阅读顶部标记

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1104381/sn74lvc16244a-how-to-read-top-marking

器件型号:SN74LVC16244A

您好!

我能不能知道如何读取 SN74LVC16244ADGGR IC 的顶部标记以及如何解码日期代码。

最重要的标记是:21AX6XK
             LVC16244A

谢谢

Priyanka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyanka、

    由于仿冒问题、我们无法在器件上分享代码的含义。 是否有  您特别想要的东西?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的善意。

    实际上,我想知道   SN74LVC16244A IC 顶部标记中的年份和月份指示。

    最重要的标记是:21AX6XK
                 LVC16244A

    此致

    普里扬纳卡 S P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyanka、

    LTC 的第一位数字对应于年份,第二位数字对应于月份。 因此、对于该器件、将于2022年1月进行。

    此致、

    Sebastian